结果:找到"机械加工 加工误差 位置精度",相关内容1000条
- 钣金折弯工艺有哪些?原来钣金件的折弯能做那么多事
- 关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金、复模加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 加工工艺 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-20 13:40:00
- 旋风铣,加工螺纹的神器
- 在车床上作非车削加工,是在设备缺少等因素下不得已而为之的做法,然而在这个过程中,聪慧的劳动人民发现,改造后的机床,可以完成很多高效高质的加工。在车床上进行铣削加工中,旋风铣螺纹就是其中之一。今天我们就来了解一下旋风铣。什么是旋风铣因其铣削速度高(速度达到400m/min),加工效率快,并采用压缩空气进行排屑冷却。加工过程中切削飞溅如旋风而得名。旋风铣螺纹是旋风铣头来加工螺纹,只需一次切削就能完成螺纹的加工方法。旋风铣刀具确定过程01确定零件形状02根据零件确定刀具形状03制作相应的刀片04将刀片装到刀盘上旋风铣的五个运动旋风铣与车床配套后在加工过程中需要完成五个加工运动:刀盘带动硬质合金成型...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 CNC加工 车削 铣刀 螺纹加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 10:36:00
- 怎么才能增加钣金件的强度?
- 1、避免平板的设计添加加强筋2、增加折弯、翻边或者反折压平3、折弯处添加三角加强筋4、折弯边自铆或通过拉钉等方式连成一体关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下cnc、钣金加工业务:
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 强度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 10:13:00
- 如何避免加工误差之获得位置精度的办法
- 机械加工中,被加工表面对其他表面位置精度的获得,主要取决工件的装夹。1)直接找正装夹此法是用百分表、划线盘或目测直接在机床上找正工件位置的装夹方法。2)划线找正装夹此法是先在毛坯上按照零件图划出中心线、对称线和各待加工表面的加工线,然后将工件装上机床,按照划好的线找正工件在机床上的装夹位置。这种装夹方法生产率低,精度低,且对工人技术水平要求高,一般用于单件小批生产中加工复杂而笨重的零件,或毛坯尺寸公差大而无法直接用夹具装夹的场合。3)用夹具装夹夹具是按照被加工工序要求专门设计的,夹具上的定位元件能使工件相对于机床与刀具迅速占有正确位置,不需找正就能保证工件的装夹定位精度,用夹具装夹生产率高,...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 加工误差 位置精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-22 11:44:00
- 如何避免加工误差之获得零件的尺寸精度的办法
- 加工精度是指零件加工后的实际几何参数(尺寸、形状和位置)与图纸规定的理想几何参数符合的程度。这种相符合的程度越高,加工精度也越高。在加工中,由于各种因素的影响,实际上不可能将零件的每一个几何参数加工得与理想几何参数完全相符,总会产生一些偏离。这种偏离,就是加工误差。那么有什么办法可以获得零件的尺寸精度呢?(1)试切法即先试切出很小部分加工表面,测量试切所得的尺寸,按照加工要求适当调刀具切削刃相对工件的位置,再试切,再测量,如此经过两三次试切和测量,当被加工尺寸达到要求后,再切削整个待加工表面。试切法通过“试切-测量-调整-再试切”,反复进行直到达到要求的尺寸精度为止。例如,箱体孔系的试镗加工...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 误差 尺寸 精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-19 09:50:00
- 【知识科普】盘点CNC各种加工方式的加工精度范围
- 前文小编介绍了CNC加工常见的几种机床类型,每次讲到他们的加工特点时,就必然会提到加工精度。比如XX机床加工精度较高;A机床加工精度比B机床的加工精度更高。在介绍《镗床》一文中,有读者指出,高精度车床的加工精度并不比镗床的加工精度低。是的,事实上,即便是同一种机床,也有好几种精度分类;比如车床加工,分为粗车、半精车和精车、高精度车床等。因此,小编重新盘点了解了车、铣、刨、磨、钻、镗等几种常见的CNC加工工艺所能达到的加工精度范围,并在本文分享给大家。一、加工精度和公差范围:在介绍不同加工工艺的加工精度范围之前,我们先了解一下【加工精度】。加工精度主要用来表达生产产品的精细程度,衡量加工精度标...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 机械加工 加工精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 11:33:00
- 机械设计中的公差介绍
- 公差,对于许多非专业人士来说,可能是一个相对陌生的概念。然而,它在工业生产和制造领域中却有着至关重要的地位。公差是指产品或零部件在制造过程中,允许实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的变化范围。合理的公差设计可以确保产品的性能和质量,提高生产效率,降低生产成本。本文将探讨公差的基本概念、影响因素、计算方法和应用场景,以及一个具体的案例分析。一、公差的基本定义公差根据其定义可分为公差范围和公差带宽。公差范围是指实际尺寸或特性值相对于标准尺寸或标准特性的最大和最小允许偏差。而公差带宽则是指公差带的宽度,即实际尺寸或特性值在标准尺寸或标准特性的上下限之间的变化范围。此外,公差值是用来表示实际尺...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械加工 公差 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 10:02:00
- 机械加工八大工艺你了解吗?加工流程又是什么样?
- 机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件之一,它是在具体的生产条件下,把较为合理的工艺过程和操作方法,按照规定的形式书写成工艺文件,经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容:工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。在生产过程中,凡是改变生产对象的形状、尺寸、位置和性质等,使其成为成品或者半成品的过程称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。工艺过程又可分为铸造、锻造、冲压、焊接、机械加工、装配等工艺过程,机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程的总和,其他过程则称为...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机加工 机械制造 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:33:00
- 机械加工常用的10个质量指标,你知道几个
- 机械加工常用的10个质量指标,你知道几个机械工作每天会接触很多指标,但是天天挂在嘴上的指标,辛苦一个月,师傅们到手发现薪资里,废品率就扣一大笔费用,于是师傅纷纷跳槽。很多人不理解为啥会扣这么多费用,明明没有做报废多少产品,凭啥?今天给大家讲讲这些数据都是如何计算出来的,看完就明白了!1、废品率定义:该百分比由废品材料费用除以总生产成本或由废品总数量除以产品总生产数量得到。目的:用作结果度量,来确定过程是否按照规范化进行零件生产和装配。公式:废品率%=(废品的材料金额/总生产成本)×100%或(废品总数量/产品总生产数量)×100%。相关术语废品材料金额:是废品所使用的材料的价值。总生产成本:...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机械加工 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-19 10:41:00
- 新年新气象,新厂房,新设备,嘉立创CNC产能逐步起来了
- 嘉立创CNC经过几个月的筹划和试运行,系统逐步趋于稳定,现在面临的问题是产能不足,这不,新厂房新设备陆续进厂,产能会逐步增加,限单的情况会逐步改善;
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 机械加工 加工中心 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-02-24 10:28:00
返回